This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:电压轨的最大噪声

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/920933/tm4c123gh6zrb-maximum-noise-for-voltage-rail

器件型号:TM4C123GH6ZRB

大家好、团队、

客户要求 为 TM4C123GH6ZRB 提供最大的噪声容限。 除了保持在下表24-5的运行条件之外、他们还应该了解其他要求吗?

此致、

Jacob Butler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我想说、最终可能会相当具体地针对应用。 与少数通信外设相比、使用 ADC 或比较器会使系统的噪声性能明显下降。

    在数字方面、我要说的一个重要方面是确保不会因此而超过 GPIO 阈值、因此表24-6上的电压规格。

    在模拟方面、有关规格的 ADC 部分和比较器部分详细介绍了噪声如何影响它们。

    最后、可以按照我们的系统设计指南 :https://www.ti.com/lit/pdf/spma059来最大限度地降低噪声