请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我对 TMS570LC4357和 DMA 有几个问题:
DMA 传输对内核有何影响? 在某些情况下、DMA 能否阻止内核执行?
2.存储器访问的优先级是多少,内核的优先级高于 DMA?
3.是否可以计算出 DMA 传输时间的最坏情况? 如果是、如何计算它?
谢谢!
Tomasz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我对 TMS570LC4357和 DMA 有几个问题:
DMA 传输对内核有何影响? 在某些情况下、DMA 能否阻止内核执行?
2.存储器访问的优先级是多少,内核的优先级高于 DMA?
3.是否可以计算出 DMA 传输时间的最坏情况? 如果是、如何计算它?
谢谢!
Tomasz
您好、Tom、
CPU SRAM 互连被设计成只有当 CPU 和 DMA 在同一周期内访问同一个64位地址时、一个仲裁条件才存在。 在极少数情况下、CPU 和 DMA (或其他总线主控)在同一周期内访问相同的64位 SRAM 位置、读取访问将被一个 CPU 时钟周期延迟、以允许写入访问首先完成。
DMA 控制器确实提供了几个可由 CPU 使用的中断条件:帧传输完成、最后一个帧传输开始、半块传输完成、块传输完成。
您可以使用 PMU 来计算 DMA 传输所用的时间