This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCZAD:I2CSCL/I2CSDA 下降时间

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/920074/tm4c1290nczad-i2cscl-i2csda-fall-time

器件型号:TM4C1290NCZAD

您好!

我们将 TM4C1290用作 I2C 主设备。

数据表中的表26-48描述 了 I2CSCL/I2CSDA 下降时间最大为10ns。

我们是否应该满足该规范?

我认为这比 I2C 标准快得多。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      10ns 下降时间规格是 TM4C 将作为主器件执行的操作。 这不是其他主器件作为从器件与 TM4C 进行通信的要求。 I2C 总线的实际时序要求取决于模式(总线速度)。 本应用手册中提供了一些更多信息: www.ti.com/.../slva695.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的理解是主 TM4C 可以驱动 SCL 和 SDA 的下降时间小于10ns。 是这样吗?

    如果是、如何从从从器件读取数据? 读取数据时应用10ns?

    此致、

    [引用用户="Charles Tsaa"]

    您好!

      10ns 下降时间规格是 TM4C 将作为主器件执行的操作。 这不是其他主器件作为从器件与 TM4C 进行通信的要求。 I2C 总线的实际时序要求取决于模式(总线速度)。 本应用手册中提供了一些更多信息: www.ti.com/.../slva695.pdf

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     [引用 user5850039]<我的理解是主 TM4C 可以驱动 SCL 和 SDA 的下降时间小于10ns。 是这样吗?

    没错。

    [引用 user="user5850039">如果是,如何从从从器件读取数据? 10ns 应用于读取数据?[/引用]

    这实际上并未指定。 换言之、10ns 并不是主器件在读取数据时所需的。