This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:自检控制器诊断

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/919381/tms570lc4357-self-test-controller-diagnostics

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在尝试实施 STC1技术参考手册第10.10节中描述的自检控制器诊断。

它适用于段0。 当在 STCSCSCR 寄存   器中启用 self_check_key 和 fault_ins 时、我得到一个 STCGSTAT - test_fail 并且 STCFSTAT - FSEG_ID 被设置为00。

但是、当我通过将 STCSEGPLR -  SEGID_LOPAD 设置为1来尝试段1时、我仍然 得到 一个 STCGSTAT - TEST_FAIL、但 STCFSTAT - FSEG_ID 设置为00、其中它应该是01。

 《技术参考手册》第10.10节中是否没有任何说明?

提前感谢您的支持、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    FSEG_ID 应指示自检失败的段号。 我将验证此观察结果、并确认我是否也看到问题。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    谢谢你。 我们在 STCSEGPLR -  SEGID_LOPAD 中设置的值似乎始终是在段0上执行自检。 我们通过 STCCADDR1观察到这种行为、STCCADDR1在一个间隔运行测试后始终包含0xFC。

    此致、

    查尔斯