This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何检查 TX L1 FIFO 的左侧空间

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194345/am2434-how-to-check-the-left-space-of-tx-l1-fifo

器件型号:AM2434

您好、香榭丽舍

在 PRU MII 中、如何检查  TX L1 FIFO 的左侧空间?

谢谢
此致、
闪亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shine、

    您可以在 TRM 中找到相同的内容。 您可以检查 MII_RT_TX_FIFO 深度寄存器值:

    BR
    Nilabh A.