This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263 PCBA 厚度

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193065/tmdscncd263-tmdscncd263-pcba-thickness

器件型号:TMDSCNCD263

您好!

我正在尝试找到一个参考、告诉我已组装的 TMDSCNCD263 PCBA 的总厚度。 我 看到 HSEC 接口的宽度为105.76mm、长度为82.81mm + 6.17mm (在硬件用户指南中指定)、但没有总厚度规格。  

此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    厚度为标准62密耳。 这基于  这些 controlCARD 格式设计兼容的 Samtec HSEC8卡边缘连接器。

     设计文件中包含的返修文件(及其 PDF 汇编图) 具有金属和电介质厚度的详细层叠图纸。 因此、您可以将这些全部添加起来并获得答案。 但是、为了方便起见、我确实看到它缺少总厚度测量值! 我稍后将添加该内容。  

    编辑1:我们还将其放入制造注释#14中、该注释也位于返修文件或装配图 PDF 中: 成品 PCB 厚度应为0.065"+/-10%。

    但是、我认为它应该是堆叠图纸/表格的一部分。  

    谢谢、

    -Randy