This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129LNCZAD:远程温度传感器

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194395/tm4c129lnczad-remote-temperature-sensor

器件型号:TM4C129LNCZAD

文档 DS-TM4C129LNCZAD-15863.2743 SPMS443B 提及远程温度传感器、但未详细介绍其含义。  您能详细说明吗?  我假设有一些温度传感器需要与处理器配合使用。  他们的器件型号是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它指的是 ADC 模块可以采样的片上温度传感器。 详情请参阅第18.3.6节。 您还可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\adc\temperature_sensor.c 中找到示例代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您搜索 "内部温度传感器"、则会得到15个点击、如果您搜索 "远程温度传感器"、则会得到5个点击、其中没有一个是重复的。  下面的屏幕截图介绍了远程温度传感器外设存在。  它不表示内部。  为什么要使用远程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此器件中不存在远程温度误差等问题。 这是一个文档错误、甚至可以在数据表中提及它。 在 CCS 寄存器窗口中、该寄存器显示为0。 在我支持该器件的过去五年中、我从未听说过该"远程"温度传感器。 也许是在某个时候具有此功能、但将其保留在数据表中、以便一起使用。 如果您的应用需要温度传感器、则该器件仅提供内部温度传感器。