This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TivaWare_C_Series 示例(enet_tcpecho_server)不能与 TIMER0协同工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1194064/ek-tm4c1294xl-tivaware_c_series-example-enet_tcpecho_server-doesn-t-work-with-timer0

器件型号:EK-TM4C1294XL

我为 EK-TM4C1294XL 电路板编译了其中一个 TivaWare_C_Series-2.2.0.295电路板示例。  示例为:enet_tcpecho_server。  它作为服务器运行良好、但当我尝试添加代码以使用 TIMER0时、我无法使用 timers 文件夹中的 TivaWare 示例代码。  当我将 TIMER0中断的优先级降低到0xE0、但我从未 遇到 TIMER0 ISR 的断点时、enet_tcp_server 应用程序工作正常。  我正在将 TIMER0配置为以400Hz 的频率运行。

使用 lwIP 和 TIMER0有什么特别之处吗?

感谢你的所有帮助。

豪尔赫