主题中讨论的其他器件:TMS570LS1224、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我们目前有一个使用 TMS570LS1224的开发项目、其中涉及 F021闪存的一些方面、该项目在几年来一直运行良好、没有任何问题。
我们最近使用 TMS570LS0714将项目的各个部分移植到一个新项目、并且 F021 API 出现问题、导致错误。
第一个问题、我们应该将哪个 F021库用于714? 我们一直在1224上使用 F021_API_CortexR4_be_V3D16.lib、并通读 F021的文档(SPNU501G.pdf)、对于714、似乎不会对该库产生任何担忧。 我们应该使用不同的 F021库吗?
从这里可以看出、当我们使用 F021 API 执行写入或擦除操作时、我们在 fmstat 中接收到0x30000 (STATUS = 48)、这意味着即使通过擦除检查、内存位置也只有0。
但是、我想确保我不会因为同一系列中的不同部件而遗漏任何容易或明显的东西。
提前感谢、
Joe