This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:了解器件

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882784/tms570ls1227-learning-the-device

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

你(们)好

我是这个领域的初学者。  我想先建立基本知识。

但是、我只有 tms570ls1227、并且我没有试验电路板或其他成分。 请告诉我如何使用该板进行学习。

除了示例代码、我不知道在哪里查找示例。 我想知道是否有任何课程容易解释。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    您使用的是哪个板、TI TMS570LS12x Launchpad 或 HDK?  

    请在以下位置找到项目0和项目1: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/839983

    项目0: 目标项目0是构建一个简单的示例、以验证您是否有一个正常工作的开发环境。 项目本身将执行非常简单的操作(闪烁一个 LED)、但是你将使用 HalCoGen 生成你的项目文件、并且使用 Code Composer Studio (CCS)构建/启动你的项目。

    项目1:  

    a.演示1:光传感器演示
    用户 LED B (LED3)闪烁频率由环境光传感器控制。  改变传感器(Q1)上的光强度以观察响应。

    b.演示2:强制1位闪存 ECC 错误
    每次按下用户开关 A 按钮、都会在闪存中插入1位 ECC 错误。 按下每个按钮可使用户 LED A (LED2)的闪烁速率加倍。

    c.演示3:强制2位闪存 ECC 错误:
    每次按下用户开关 B 按钮都会在闪存中插入2位 ECC 错误。 nERROR 在检测到故障时亮起。 按下用户开关按钮以清除 nERROR LED。

    d.演示4:振荡器故障
    振荡器故障:振荡器可被终止、将跳线 JP1置于 OSC 关闭位置以产生振荡器故障、进而在系统中产生错误。 因此,ERR LED 指示灯亮起。 按下 nPORRT 按钮(S1)来恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ Wang

    我使用的是 TMS570LS1227PGE MCU (我认为它是 HDK)。

    然后我下载 Hercules 示例。  

    我使用 CCS 和 Harcogen 导入文件。 但它不起作用。  

    没有变化。 如何将示例代码与 TMS570LS1227PGE 一起使用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    此示例适用于 LS1227 PGE 封装。 HDK 上的器件采用 BGA 封装。  

    您可以从 HALCOGen 帮助中找到示例。