This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDS570LS31HDK:Mouser 的 EVM 损坏

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/883097/ccs-tmds570ls31hdk-damaged-evm-from-mouser

器件型号:TMDS570LS31HDK

工具/软件:Code Composer Studio

我从 Mouser 购买了 TMDS570LS31HDK  。3 μ s、但当我 用   12v,为第一个板供电时、MCU 很热 、 测试 LED n`t ON。 下 一个板`mcu don`t HOT 或 LED ON。

只有一个电路板可以工作。

我可以在哪里更改它们或测试如何使其正常工作。

我已经测试了第二块电路板的电源是否损坏以及如何修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您向其购买电路板的经销商 Mouser。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    但 Mouser 说:“我应该  与 TI 沟通。

    他们对此不负责。

    我应该首先在 E2E 上写入内容。

    他们说的内容如下:

    对于所有有缺陷的 TI 器件:

    在这种情况下、客户的器件出现故障或问题、需要将其定向至 TI.com/Support 和/orhttp://e2e.ti.com。 如果 TI 确定故障是已知问题、客户可以请求故障分析。 要继续进行故障分析,客户需要填写完整的 TI FA 表。 客户还需要包含原理图和图像。

    如需获取有关如何使用 E2E 论坛的帮助、客户可以在 http://e2e.ti.com/group/helpcentral/上使用 E2E 培训指南。 点击页面右侧的‘Getting Started (入门)”。

    要使用 E2E 论坛:客户必须首先在 http://e2e.ti.com/上注册。 单击“立即加入 E2E 社区”,填写注册表,然后创建用户名和密码。 接下来、在搜索字段中输入器件型号、以查看之前与同一器件有关的任何问题。 如果之前没有任何问题、客户可以发起新的主题、TI 工程师将为他们提供帮助。 要发表评论、客户必须单击页面顶部的产品类别(例如:电源、微控制器、无线等)。 要发布问题,请单击论坛选项卡,然后单击“+New”。

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要有关"不工作"的更多详细信息。 如果您向 HDK 施加5V 电压、会发生什么情况? 在通电后、5V、3.3V、1.2V 的 LED 是否亮起?

    您何时购买了 HDK?