This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BH6PM:CANERR 寄存器中的 REC 和 TEC 位

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/881680/tm4c123bh6pm-the-rec-and-the-tec-bit-in-the-canerr-register

器件型号:TM4C123BH6PM

大家好、

 

您是否会告诉我 CANERR 寄存器中 REC 和 TEC 位的复位条件?

CANERR 中的 REC 和 TEC 位是否由 SRCAN 中的 Rx 位决定?

 

谢谢、此致、

 Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

     是的、CANERR 寄存器将通过 SRCAN 寄存器的系统复位软件复位来复位。 我还做了一个实验、在器件脱离总线后、它会将 CANCTL 寄存器中的 INIT 位置位。 如果 INIT 位被 CPU 清零、CANERR 寄存器将再次复位。 数据表也对此进行了说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

     

    谢谢!

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis