This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:UniFLASH 的命令行参数、用于在程序加载后停止执行

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/883687/uniflash-command-line-argument-for-uniflash-to-halt-execution-after-program-load

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

您好!

我使用 XDS110调试探针通过 UniFlash 命令行界面对 TMS570LS0432进行编程。

程序加载工作完美、但每次将程序加载到 MCU 中时、程序都会自动运行

是否有方法停止立即程序执行(可能使用 UniFlash 中的某些设置)、因为这种行为是不可接受的?

此致、

伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我似乎找不到这方面的选项。 我正在与 UniFlash 专家进行跟进、当我有答案时、我会再与您联系。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    没有阻止程序加载后目标执行的现有选项。 但我确实有一个解决方法、我可以建议它。 请告诉我您正在使用的 UniFlash 的确切版本。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    目前、我使用的是 UniFlash 的最新版本(v5.3.0)、但如果需要、我可以迁移到其他一些版本、以实现所需的行为。

    非常感谢!

    此致、

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您能否浏览至:

    \desktopdb\content\TIC扬 声器 Agent\win\ccs_base\DebugServer\scripts\

    备份现有的 flash.dsls 文件(您可以将其重命名为其他文件)。

    在随附的修改后的 flash.dsls 文件中复制:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/312/1452.flash.dsls

    查看此变通办法是否适合您

     谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    谢谢! 这可以解决该问题。

    此致、

    伊凡