This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:查找 TMDS570LS31HDK 的 BOM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS570LS31HDK, DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882729/tmds570ls31hdk-looking-for-bom-of-tmds570ls31hdk

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件: DP83640

您好!

在搜索 TMDS570LS31HDK 的 BOM 期间、我找到 TMS570LS31_HDK_BOM.zip 的链接 、如下所示。 除需要登录外、不可下载。 我没有帐户。

https://processors.wiki.ti.com/index.php?oldid=235807&title=TMS570LS31x_HDK_Kit&keyMatch=BOM%2520TMDS570LS31HDK&tisearch=Search-EN-everything

在我申请帐户后、系统向我发送了一封电子邮件以进行确认、如下所示。

然后我单击了链接。 但是、我仍然没有收到带密码的电子邮件。 我是否错过了一些必要的渲染?

非常感谢。

此致

Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tatian、 我已批准您的 Wiki 帐户请求、以便您可以下载任何所需内容。 请注意、处理器 Wiki 正在停用、所有内容在接下来的几个月中都移至 TI.com。 请参阅 TI.com 以了解将来的软件下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    明白了。 非常感谢您的帮助。 但我仍然无法下载 TMS570LS31_HDK_BOM.zip。 他说我不是许可。

    此致

    Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、看起来 TMS570LS31_HDK_BOM.zip 文件从未上传到 wiki。 Michael Erdahl (3474912)在任何机会下、您都可以帮助 Tatian 找到此处引用的 TMS570LS31x HDK 的 BOM: processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_HDK_Kit 、看起来它从未添加到 wiki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill。

    我正在设计 DP83640和 LS3137 DPGET 之间以太网的原理图。 我想在 TMS570LS31_HDK 中引用类似的器件。

    此致

    Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tatian、 您可以在以下帖子的答案中找到 BOM: e2e.ti.com/.../631433
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、这就是我发现的内容。 谢谢你。

    此致

    Datïan μ A