This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129LNCZAD:RTOS 建议启用 CCS 18.1.1

Guru**** 2930850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/881109/ccs-tm4c129lnczad-rtos-suggests-to-enable-ccs-18-1-1

器件型号:TM4C129LNCZAD

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我有一位客户使用 Tiva 和 TI-RTOS TivaC 2.16.01.14 与 TI ARM 编译器5.2.9。 他们希望能够使用 CCS 18.1.0.LTS 等更新版本的工具。 对于其他更新且可以在 Tiva 上运行的 RTOS/OS 解决方案、我们是否有任何建议?  

谢谢  

林赛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

     还有更新版本的编译器 v18.12.4.LTS 版本。 TI_RTOS 2.16.01.14是 Tiva 器件的最新版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    感谢您的快速回复。 您能否验证编译器 v18.12.4.LTS 的最新版本是否可以与运行 TI_RTOS 2.16.01.14的 Tiva 器件配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

     没有理由将编译器版本设计为仅与特定的 TI-RTOS 版本配合使用。 也就是说、v18.12.4.LTS 和未来的编译器版本将与 TI-RTOS 2.16.01.14搭配使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    我很感谢大家的支持、但我很困惑、因为这个问题是由 TivaC 已知问题引起的-  

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/tirtos_tivac_known_issues.html

    v18.12.4.LTS 版本是否修复了这一问题?  

    谢谢、  

    林赛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

     我需要咨询我们的 TI-RTOS 专家。 我会回来的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Lindsey Fike)]我很感激这种支持,但我感到困惑,因为这个问题是由 TivaC 已知问题引起的[/引用]未决问题 TIDRIVERS-1579 "NDK 可能会进入无法传输数据包的状态"的状态为拒绝,原因如下:

    [报价]不再支持产品[/报价]

    如果 不再支持用于 TivaC 的 TI-RTOS、也许应该用一个合适的注释来更新 TI-RTOS 产品发布和下载链接页面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特、

    用于 TivaC 的 TI-RTOS 仍然受支持。 但是、我们没有制定新版本的计划。 我们正在尝试在 TIDRIVERS-1579上更改该状态。 我不确定它是如何设置的。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我可以更改外部发布的 JIRA 票证的状态、但迁移可能需要一周左右的时间。

    Todd