This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:EN 301 489 - EMC 辐射抗扰度现象

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/881035/cc430f5137-en-301-489---emc-radiated-immunity-phenomenon

器件型号:CC430F5137

您好!

我们即将对使用 CC430F5137的产品进行认证。 当频率为325.389617MHz 的3V/m 电场暴露于 EUT (受测设备)中时、EUT 停止传输。

下面显示了详细的无线电参数。 您对如何解决此问题有什么建议吗?

射频前端是根据 CC430F5137数据表图7.2中的应用电路设计的。原理图如下所示。

我们根据 EN 301 489的窄带响应一章重新测试了 EUT。

在 325.389617 MHz 频率下施加1–3V/m 电场、EUT 停止传输。

在 325.489617 MHz 频率下施加2 - 3V/m 电场、EUT 传输而不会造成任何性能下降。

在325.689617 MHz 频率下施加3V/m 电场、EUT 传输而不会降低性能。

在325.689617 MHz 频率下施加4V/3V/m 电场、EUT 传输而不会造成任何性能下降。

在325.289617 MHz 频率下施加5 - 3V/m 电场、EUT 在无任何性能降级的情况下进行传输。

在325.189617 MHz 频率下施加6–3V/m 电场、EUT 在无任何性能降级的情况下进行传输。

在325.089617 MHz 频率下施加7–3V/m 电场、EUT 在无任何性能降级的情况下进行传输

从现在开始、我们将忽略该频率。 仍然、我们应该声明滤波器频率还是工作带宽。

我们如何澄清 IF 滤波器带宽?

我们应该如何计算工作带宽?

提前感谢、

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片:

    无线电参数

    EUT 射频前端的原理图

    EN 301-489接收器的第4.4条窄带响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队成员将对此进行研究、并尽快返回。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需的 RX 滤波器带宽=(2 *偏差)+ 符号速率+ 4 *频率容差 (晶体 ppm)

    在您的案例中:

    DEV = 50.780KHz

    数据速率:55.540kbps

    工作频率= 433.161MHz

    晶振 容差 = 20ppm (假定值)

    RX 滤波器带宽要求=(2* 50.780)+ 55.540 +((4*20*433.161)/1000)= 191.7529 KHz。

    您可以将 Rx Filter BW 设置为203.125 KHz (最近的设置)。 您可以将其声明为工作滤波器带宽。

    我们建议使用 SmartRF Studio 为射频参数(数据速率、调制、偏差等)生成寄存器设置。

    您可以从一种配置开始、该配置在典型设置下具有稍高的所需数据速率、 然后将射频参数更改为所需值、然后导出寄存器设置并使用它。

    此外、请验证您的产品上的 Tx 频率精度。 如果需要 调整晶体上的负载电容(26MHz)、以实现更高的频率精度。 您可以在连续 TX -未调制模式下测试频率精度(请参阅 SmartRF Studio)。  如果使用频谱分析仪进行此测量、则将跨度设置 为< 10KHz、以获得更好的频率分辨率。

    请使用 SmartRF Studio 中的寄存器设置和上述建议的滤波器 BW 重新测试、然后告知我们结果。

    谢谢、

    PM