This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:许可条款和条件

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/883350/safeti-halcogen-csp-license-terms-and-conditions

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我的客户对 SAFETI HALCogen CSP 和 HALCogen 工具之间的联系有以下问题。  

1) 1) HALCogen 工具的 CSP 是否提供了一种升级机制、有助于在 CSP 测试套件之前使用最新的库?

2a)我的客户在哪里可以找到 HALCogen CSP 和诊断库 CSP 的确切价格?

2b)您能否告知他们如何购买?

3A)我的客户在哪里可以找到 TMS570的 Autosar MCAL 的价格? 他们如何购买它?

3B) TMS570的自动定标 MCAL 是否也附带某种 CSP?

 

提前感谢、期待 您的反馈。

此致、

奥比那。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Obinna:

    请参阅以下我的评论:

    1) 1) HALCogen 工具的 CSP 是否提供了一种升级机制、有助于在 CSP 测试套件之前使用最新的库?

    >> HALCoGen CSP 支持最新版本的 HALCoGen。 我们没有计划对 HALCoGen 进行更新。 客户参考哪一个特定库?

    2a)我的客户在哪里可以找到 HALCogen CSP 和诊断库 CSP 的确切价格?

    >>我们致力于使 HALCoGen CSP 和 SDL CSP 可供下载、而无需包含 LDRAUnit 工具许可证。 完成此操作(到3月中旬)后、可以免费下载这些 CSP、然后必须直接从 LDRA 获得 LDRAUnit 工具的许可。

    2b)您能否告知他们如何购买?

    >>请参阅2a 的答案。 可以从 mySecureSW 下载 CSP。 我们必须为下载 CSP 启用单个电子邮件地址。

    3A)我的客户在哪里可以找到 TMS570的 Autosar MCAL 的价格? 他们如何购买它?

    >>我们不为 TMS570的 AutoSAR MCAL 充电。 也可以使用 mySecureSW 下载这些文件。 我们确实需要单个电子邮件地址才能访问此信息。 如果您的客户想要下载 MCAL、请向我发送离线电子邮件、并提供他们的电子邮件地址。

    3B) TMS570的自动定标 MCAL 是否也附带某种 CSP?

    >>是的、TMS570 MCAL 还附带 CSP。 此 CSP 不支持运行单元测试、因此不需要 LDRAUnit 工具。

    此致、Sunil