This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:使用 HALCoGen 开发 FreeRTOS 应用

Guru**** 2766585 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/883080/ccs-rm46l852-using-halcogen-to-develop-freertos-applications

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 Halcogen 来开发 FreeRTOS 应用程序。 当我从 Halcogen 输出文件时、FreeRTOS 相关文件来自版本9.0、我想在其中使用最新的10.3。

问题在于部分10.3文件已更新,因此 Halcogne 会将下载的文件写入其中。

如何解决此问题? FreeRTOS 文件被调用、例如"event_groups.h"、其中 Halcogen 的文件被预先修复、并被称为"os_event_groups.h"。 我是否将10.3版本文件重命名为 Halcogen 使用的前缀并复制向下版本的文件? 我在 TI.com 上找不到任何文档对此进行了解释。

为什么 Halcogen 使用前缀重命名文件? 这是有道理的、因为它将内容集中在目录中、但它与新的 FreeRTOS 文件不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    HALCoGen 仅支持 FreeRTOS v9.0。