This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:将最新的 TivaWare 与 TI-RTOS v2.16配合使用

Guru**** 2537130 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/881315/tm4c1294ncpdt-using-latest-tivaware-with-ti-rtos-v2-16

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

我正在使用 TM4C1294NCPDT、TI-RTOS v2.16和 CCS v9.0.1开发嵌入式应用。

TI-RTOS v2.16包含"TivaWare_C_Series-2.1.71b"。

最新的 TivaWare 是"TivaWare_C_Series_2_1_4_178"。

是否可以在基于 TI-RTOS 的应用程序中同时使用这些功能?

考虑场景:我使用的是 I2C、PWM 外设、使用 TI-RTOS 线程安全驱动程序。 使用最新的"TivaWare_C_Series_2_1_4_178"的 ADC 外设。

这种组合是否起作用?

尝试此组合后、请告知我们报告的任何问题(如果有)。

谢谢你。

此致、

Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我在 TI-RTOS 中使用2.1.4.178 ADC 驱动程序时没有遇到问题。   我不清楚您将如何处理连接两个不同版本的 TivaWare 库的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    微控制器上的其他外设如何?

    TI-RTOS 专门为某些外设提供线程安全驱动程序。

    对于那些未提供的外设线程安全驱动程序,使用最新的 TivaWare 而不是 TI-RTOS 随附的 TivaWare 是否安全?

    此致、

    Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我正在咨询我们的 TI-RTOS 专家、了解如何以最佳方式处理此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一个项目中一起尝试使用最新的 TivaWare 和 TI-RTOS 线程安全驱动程序。

    它对我来说工作正常。

    但仍希望确保它能够可靠地工作。

    此外、如果存在任何已知问题或指南、请务必谨慎操作、以避免与这些驱动程序发生冲突、因为您建议了最佳处理方法。

    此致、

    Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harshel、

     我希望这两个帖子能带来一些澄清。 基本上、用于 Tiva 2.16.x 的 TI-RTOS 没有与 TivaWare 2.1.4.178一起验证。 在论坛上进行一些搜索、看起来有些人能够使这个组合正常工作、但这一点仍然没有得到验证、目前没有计划让 TI-RTOS 发布支持 TivaWare 2.1.4.178的新版本。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/877596?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ti-rtos%2525252525202.1.4.178

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我已提及您共享的帖子。 我将使用最新 TivaWare 中的 USB 库和 TI-RTOS v2.16。 没有发现这样的问题。

    我将最新的 TivaWare 驱动程序用于 ADC、EEPROM、闪存、USB 等(未提供线程安全驱动程序的外设)以及 TI-RTOS v2.16大约2年。 我没有发现任何这样的问题。

    我的应用程序仍然运行良好。

    关键的嵌入式应用进行开发时、我将会考虑这一点。 我想知道任何与 TI 专家团队提供的最新 TivaWare 与 TI-RTOS v2.16搭配使用的已知问题或安全方法。

    此致、

    Harshel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较新的 TivaWare 2.1.4.178修复了2.1.1.71b 中存在的一些错误。 从我的(Hazy)存储器中、最重要的受影响 ADC (模拟数字转换器)功能。 由于您说您正在使用 ADC 外设、因此您可能需要检查 TI-RTOS 是提供自己的代码来连接 ADC、还是为此使用 TivaWare。 如果它使用 TivaWare、您可以使用代码比较工具(例如 WinMerge)来比较 TivaWare 2.1.1.71b 和2.1.4.178之间的相关代码、确定这些更改是否会影响您的应用、如果是、您可以尝试自行回退相关更改。 请务必仔细测试您的更改。 遗憾的是、我无法提供更多指导、因为我的雇主决定为我们的应用使用不同的 RTOS、因此我从未非常深入地探讨 TI-RTOS 和 TivaWare 之间的交互。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请查看以下链接、了解已知问题是否与您有关。 大多数已知问题与以太网有关。 如果您不使用以太网、并且您已经使用最新的 TivaWare 与 TI-RTOS v2.16两年了、并且没有遇到任何问题、那么我认为您至少应该在使用范围内正常工作。 我们的 TI-RTOS 团队未验证最新 TivaWare 与 TI-RTOS v2.16的组合。  

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/tirtos_tivac_known_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述共享链接对于参考报告的问题非常有用。

    我要这个。

    此致、

    Harshel