This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将 ADC 连接到 RS485收发器

Guru**** 2529580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882680/connecting-adc-to-rs485-transceiver

您好!

我想设计一个非常小的 PCB (假设直径为1英寸的圆圈)、其中包括一个热敏电阻、一个 ADC 和一 个 RS485收发 器、用于将数据发送到距离2000英尺的 MCU。  我的问题是、是否可以将 ADC 直接连接到 RS485收发器、或者我必须使用小型 MCU 来设置和接收来自 ADC 的数据并将其发送到 收发器? 我们是否有任何具有 RS485接口的 ADC?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 TI 的在线使用条款、不允许进行商业招标-因此、我将删除上述参考此材料的回复。

    -Jim Carrillo

    在线支持经理

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    我不认为我们有一个具有 RS485接口的 ADC。 为了获得有关该部分设计的帮助、我建议在 RS485 E2E 论坛上发帖。

    我可以帮助您进行 ADC 选择。 您知道您感兴趣的输入通道、分辨率和采样速度有多少个吗?  

    我们的所有精密 ADC 均可在此处查看:  http://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html