This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:PWM 分辨率或位数

Guru**** 2932100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882624/rm48l950-pwm-resolution-or-number-of-bit

器件型号:RM48L950

大家好、

我们的客户想知道  RM48L950ZWT 的 PWM 分辨率或位数。
如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、

    PWM 输出上的每个边沿都可以通过高分辨率(HR)时钟的分辨率进行控制。 该 HR 时钟由 VCLK2分频、速度与 VCLK2/1一样快。 VCLK2的最大频率为110MHz、因此可控制输出 PWM 的最大分辨率为9.1ns。 这相当于20kHz PWM 的分辨率约为12.4位。

    希望这对您有所帮助。

    此致、Sunil