This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:将 Hercules 微控制器代码转换为 Tiva TM4C123GH6PM

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/882693/tm4c123gh6pm-converting-hercules-microcontroller-code-to-tiva-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

我正在尝试转换以下代码行以与 Tiva TM4C123GH6PM UART 配合使用  

 sciReceive (scilinREG、bLen + 6、pData);

是否有人能帮助我了解 scilinREG 函数在这里执行的操作、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个公平的问题-如果该 MCU 的"信息包"不详细。   (在这里、如果是这种情况、通常很难"简单的移位代码"-对供应商提供的文档进行合理的研究。)

    这些论坛提供了增强的"搜索框"-我们的小组会重复使用此功能。   (正如供应商代理-我们被告知)  员工已输入"sciReceive (sciReceive)"(已获得一系列结果)、相信(很可能)这些结果将足以满足您的任务要求。

    借助此结果、您可以考虑哪一个(如果有) Tiva API 函数最接近复制" sciReceive 函数"。   (越慢、系统时钟可能(有点)延迟函数的执行...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Hercules MCU 与 TM4C MCU 完全不同。 API 完全不同。 我强烈建议您使用 TivaWare API 来创建您的学校项目、而不是引用 Hercules API。 您可以在中找到 TivaWare API 用户指南和 UART 示例 Docs 和  /examples/peripherals/uart 和  /examples/boards/ek-tm4c123gxl/uart_echo.