This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:CPU ESM 问题

Guru**** 2933670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/880825/rm48l530-cpu-esm-problem

器件型号:RM48L530

RM48L530DPGET:Rm48l530dpget 应用于 AI 模块、并且现场遇到 CPU ESM 诊断错误。 具体情况如下:在正常环境下(办公室)长期运作(一个月至六个月),无害环境管理将诊断以下四个错误(目前尚未确认):

       ESM 组 1 - F021 闪存 可纠正 错误 (总 线1 和 2)

         ESM 组 1 - 闪存 EEPROM 可纠正 错误

     ESM 组 1 - 闪存 EEPROM 不可纠正 的错误

         ESM 组 2 -F021Flash 不可纠正 的错误 (   总线1 访问上的地址奇偶校验)

目前、闪存未启用恢复功能。

开机后可以恢复问题;

请帮助分析错误的原因? 和排除条款。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:ESM Group 1 - F021 闪存 可纠正 错误 (总 线1 和 2)

       您知道错误地址吗?  当 EOFEN 或 EZFEN 使能位被置位时、错误地址在错误期间被捕捉。 是否定期运行闪存诊断测试?

    #2:ESM Group 1 - Flash EEPROM Correctable error、和#3:ESM Group 1 - Flash EEPROM Uncorrectable error

       您是否运行了 EEPROM 诊断测试模式? 费用是否用于您的应用?

    #4:ESM 组 2 -F021闪存 不可纠正 的错误 (   总线1 访问上的地址奇偶校验):

        在传入地址总线上检测到奇偶校验错误。 FUNC_ERR_ADD 寄存器中存储的地址是什么。