工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 Code Composer Studio (CCS) 9.3.0.00012、我使用的硬件是 TMS570LS31x HDK 板。
我使用 QJ Wang 提供的 UART 引导加载程序项目。(特别感谢 QJ Wang 的帮助!)
以下是 URL: e2e.ti.com/.../869521
默认情况下、此 UART 引导加载程序工程只能更新闪存中的应用程序并将其存储在闪存中。
我想将其修改为双应用程序引导加载程序、它可以更新和存储两个应用程序。
双应用引导加载程序的主菜单可以更新或启动指定的应用程序。
我已经比较了 TI 官方手册《适用于 Hercules TMS570LS31x MCU 的 UART 引导加载程序》和 UART 引导加载程序的源代码、但我不知道该怎么做。
我不知道如何将 UART 引导加载程序的存储器地址分配给两个应用、
我不确定这是否与 Flag (跳转至应用程序代码)和 Ymodem 协议设置相关。
如何将默认 UART 引导加载程序工程更改为双应用引导加载程序?
请向我提供一些知识或建议、谢谢!
感谢您的帮助!
此致、Chen Yan-Li