This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:芯片的以太网侧出现故障。

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/880275/tm4c1294ncpdt-ethernet-side-of-chip-experiences-failures

器件型号:TM4C1294NCPDT

它通过磁性元件连接到外部世界。 我们使用的磁性元件嵌入到我们使用的 RJ45插头中。 插头的零件号是来自钟形保险丝的08B0-1X1T-06-F。

我们还有多个 RS232/422串行端口、这些端口也与一些 LED 一起使用。 芯片看起来运行良好、所有其他串行端口和 LED 工作正常。 仅以太网停止工作。 到目前为止、我们有大约10%的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     故障总量是多少? 您需要等待多长时间才能发生故障? RJ45和 MCU 之间是否有保护二极管?