请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 它通过磁性元件连接到外部世界。 我们使用的磁性元件嵌入到我们使用的 RJ45插头中。 插头的零件号是来自钟形保险丝的08B0-1X1T-06-F。
我们还有多个 RS232/422串行端口、这些端口也与一些 LED 一起使用。 芯片看起来运行良好、所有其他串行端口和 LED 工作正常。 仅以太网停止工作。 到目前为止、我们有大约10%的故障。