This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123FH6PM:是否有任何方法可以在不擦除0000.0004闪存的情况下将执行传递给 ROM 引导加载程序?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/879762/tm4c123fh6pm-is-there-any-way-to-pass-execution-to-rom-boot-loader-without-erasing-flash-at-0000-0004

器件型号:TM4C123FH6PM

我正在使用 USB 引导加载程序对器件进行编程、现在我只能看到切换到该器件的方法是擦除0000.0000处的页并重新启动。 但这种方法不允许取消固件更新。 无法使用 TivaWare 中的 boot_loader 库、因为我没有足够的可用 RAM 将库移动到、因为它应该从 RAM 工作。

应该有任何方法从软件调用基于 ROM 的引导加载程序、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    是的、您可以使用 API 直接调用 ROM 引导加载程序。 对于 USB、API 为:

    ROM_UpdateUSB (0); 

    还存在用于 UART、EMAC、SSI 和 I2C 的类似 API。