This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:PCBA 路由支持

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/879436/tm4c123gh6pge-pcba-routing-support

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6ZRB

您好!

目前、QFP 芯片用于此应用。 问题是该封装尺寸太大。

在 BGA 封装布线方面有丰富的经验。 尽管0.5mm 的间距非常小。 布线需要25umm 的铜厚度、并且不能在过孔之间布线。 将该组件放在模块上的成本太高。

在这种情况下、我在哪里以及如何找到有关如何布局的支持?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    [引用 USER="Kevin Den Toom ]]目前该应用中使用的是 QFP 芯片。 问题是封装尺寸太大。[/quot]

    他们想要做的似乎是找到一个具有 BGA 等更小封装的不同器件、这是正确的吗? TM4C123x 的 BGA 选项非常少、因此虽然我最初想说我们需要比较外设、但我认为情况并非如此。 这两个选项都与当前器件功能相匹配(无论通过哪种方式根据您的 E2E 器件型号)。 他们的选择是:

    https://www.ti.com/product/TM4C123GH6ZRB

    和

    https://www.ti.com/product/TM4C123GH6ZXR

    [引用 user="Kevin Den Toom "]在哪里以及如何找到有关在这种情况下如何进行布局的支持?

    注意从布局支持的角度来看、我们在系统设计指南 https://www.ti.com/lit/an/spma059/spma059.pdf 中提供了详细的布局注释

    其中包括如何处理 BGA 封装布线、尽管一些更具体的注释仅针对 157焊珠 BGA 封装(ZRB)、这意味着他们可能希望使用 TM4C123GH6ZRB、因为他们需要密切关注文档以实现布局目的。