This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357上的 CAN

Guru**** 2525860 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/877235/ccs-tms570lc4357-can-on-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

它代表"canMESSAGE_BOX1"、2、3。 从中删除  

当 我选择时、Halcogen 中的 cannMESSAGE_BOX1是什么??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是邮箱或消息对象。 1、2、3...64是报文对象编号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我必须传输(温度和电压)、我必须在 Halcogen Two 中勾选"Message 1 configuration and Message 2 configuration"(消息1配置和消息2配置)(或更多??) 在 CCS 中写入"canMESSAGE_BOX1"和"canMESSAGE_BOX2"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用一个邮箱传输温度和电压、也可以使用 mailbox1传输温度、使用 mailbox2传输电压。

    CANMESSAGE_BOX1:CAN 消息框1、或消息对象1

    CANMESSAGE_BOX2:CAN 消息框2、或消息对象2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么代表0和1?如何知道要检查的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOUT 中的1或0表示 CAN 引脚用作 GPIO 时的输出值。

    到 TIOC 和 RIOC 用于将 CAN 引脚配置为 GPIO 模式。