This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:连接 TFT 控制器

Guru**** 2413220 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/878635/tm4c1290ncpdt-interfacing-to-tft-controller

器件型号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD

您好!

对于新项目、我希望将 tm4c129连接到提供16位访问(65k 颜色或更高)的 TFT 控制器(ST7796)。 我知道、有一个图形库、但有人知道是否还有更低级的驱动程序可用? 最好是一种入门套件。 特别是我对固定图片的交换速度感兴趣、因为这必须是快速的。 因此、SPI 是不可选项。

感谢您的提示

Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户="Michael Schuster"]我对固定图片的交换速度感兴趣,因为这必须是快速的。[/报价]

    某种程度上、我们会想到配备了"图形引擎"的 ARM MCU。

    此外-如果您的"对速度的需求"确实是"如此出色"-您选择的 TFT 控制器(可能驻留在显示屏上)是否最佳?

    有时、"铸造一个宽阔的网"会邀请"更好的鱼"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    显示器和控制器是固定的、这是这个项目的前提条件(分辨率为320x320)。 无需复杂的3D 库。 它更多的是从一个页面切换到另一个页面。  

    TM4C129是该项目的另一个修复、因为我们在该项目上运行了多个将用于该项目的认证软件。 因此、我原则上同意、无论如何、我想知道、如果这里已经提供了一些东西来让事情变得更容易。

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您注意到、

    [引用 user="Michael Schuster"]我们有几个运行在其上的认证软件('129 mcu),该软件将用于此项目。

    这是"新"信息-运行(非常)与您的初始请求背道而驰。   (用于快速映像加载和交换)

    自此(赦免)"牙齿设备中的时间有点长"问世以来、引入了多个更新的 ARM MCU 以及图形显示器。   

    因此、受限的网不太可能捕获"最亮、最快速"的鱼。    (或其他大幅改进的"(偶)非水生利益的物体。")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micky、

    遗憾的是、除了 grlib 之外、我们没有针对该特定控制器的其他资源。  

     您可能需要考虑使用 TM4C129XNCZAD、因为它具有专用的板载 LCD 控制器、有助于加快您的应用。  您可以查看一些 DK-TM4C129X 应用、了解它们如何使用该 MCU 驱动板载 LCD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE"]

    这是"新"信息-运行(非常)与您的初始请求背道而驰。   (用于快速映像加载和交换)

    [/报价]

    我不同意。 我要求提供一些信息。 当然、您可以告诉您:为什么不使用 PC、您可以获得一张运行速度真的很快的 NVidea 卡...

    [引述]

    自此(赦免)"牙齿设备中的时间有点长"问世以来、引入了多个更新的 ARM MCU 以及图形显示器。   

    因此、受限的网不太可能捕获"最亮、最快速"的鱼。    (或其他大幅改进的"(偶)非水生利益的物体。")

    [/报价]

    很抱歉、我不知道您的回答会有您的意图吗? 是否就像告诉我一些动词? 我只是礼貌地询问了一些信息。 如果这是错误的地方、我很抱歉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph、

    我已经看到过这一点、但它使用 SPI 连接运行。 不管怎样、我想知道 我是否错过了一些东西。 感谢您的发言。

    此致

    Micky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    DK-TM4C129X 上的板载 LCD 通过 LCD 控制器运行。 这是将使用 SPI 的 Kentac BoosterPack。

    DK-TM4C129X 的示例代码使用如下 API 配置 LCD:

    //
    //将 LCD 控制器配置为 LIDD 模式运行。
    //
    LCDModeSet (LCD0_BASE、LCD_MODE_LIDD、ui32SysClock、ui32SysClock);
    
    //
    //配置与 DMA 相关的参数。
    //
    LCDDMAConfigSet (LCD0_BASE、LCD_DMA_BURST_4);
    
    //
    //设置控制信号参数和极性。
    //
    LCDIDDConfigSet (LCD0_BASE、LIDD_CONFIG_ASYNC_MPU80); 

    然后使用 LCDIDDataWrite 和 LCDIDDCommandWrite 控制屏幕。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rlaph

    [引用 USER="Ralph Jacobi]DK-TM4C129X 上的板载 LCD 通过 LCD 控制器运行。 这是将使用 SPI 的 Kentac BoosterPack。[/quot]

    非常感谢您澄清这一点。 我将检查并订购 DK-TM4C129X 进行评估。

    此致

    Micky