This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:在 RM48L952ZWT 上运行免费 RTOS

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/877271/rm48l952-running-free-rtos-on-rm48l952zwt

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我想在器件上使用 FreeRTOS:RM48L952ZWT 微控制器。 我没有找到通过 halcogen 为我的微控制器使用 FreeRTOS 的任何过程。 在 halcogen 中为 RM48L950ZWT 提供了免费 RTOS。 因此、我需要将 FreeRTOS 驱动程序移植到 我的设备。 我能否获得移植过程、因为我还需要链接器文件才能成功移植器件。  

谢谢、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 HALCOGen 中的示例代码。 此示例逐步向您展示了 FreeRTOS 的 HALCOGen 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HALCOGen 帮助还提供了一个用于 FreeRTOS 快速入门的链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的帮助。 我在设备上成功运行了 FreeRTOS。

    我想在我刚刚实施的 FreeRTOS 上运行 TCP/IP 堆栈。

    如果您引导我了解如何使用 halcogen 运行此堆栈的过程、那将非常有帮助。

    谢谢、