This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 TI API 在 Code Composer Studio 中连接 TM4C123GH6PM 和 GSM SIM800l

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/878133/tm4c123gh6pm-interfacing-tm4c123gh6pm-and-gsm-sim800l-in-code-composer-studio-using-ti-api

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL

朋友们、您好!

我是 Manu Devappa。 我想将 GSM 模块与 Tiva C 系列 TM4C123GH6PM 微控制器相连接。 请帮帮我。

我在网上提到了教程的数量和帖子的数量、我找不到解决方案、自从我使用 Arduino 板以来、我对该处理器编程不熟悉。 我已经给出了我遵循其中一个链接的链接。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/t/651579#pi320995=2

我的初始任务是发送到 gsm、然后单击"确定"并显示为 CCS 的终端。  

任何建议和建议都是可以接受的。 我所需要的只是向前迈进的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 EK-TM4C123GXL Launchpad 进行开发、或者是否有定制板? 如果您尚未下载 并安装 TivaWare 库和 Code Composer Studio、请执行此操作。 您是否设计了硬件互连? 您需要选择一个 UART 端口来连接到 SIM800l 模块。 查看 TivaWare 文件夹中的示例:"c:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\UART_ECHO"。 您需要 修改此示例以使用连接到 SIM800l 模块的 UART。 (EK-TM4C123GXL 已使用 UART0连接到 PC 上的虚拟串行端口。) 如果启用了自动波特、您还需要将波特率修改为低于115200的值。 (57600应该起作用。) 当然、您需要修改发送的内容、方法是将 "\033[2JEnter Text:"更改为"at"、以及您对中断例程中的响应所做的操作。