This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何选择评估板?

Guru**** 2929230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMDS570LS31HDK, LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/877384/tms570ls3137-how-to-choose-evaluation-board

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMDS570LS31HDKLAUNCHXL2-TMS57012

您好、先生、

我将拥有一个用于 TMS570LS3137 (DPGEQQ1)的评估板。 对我来说、似乎有两种选择。

第一个选项是 Hercules TMS570LS31x/21x 开发套件(TMDS570LS31HDK)。 根据《TMS570LS31x Hercules 开发套件(HDK)用户指南》(修订版 C)的文档、电路板照片的图2-1中的类型编号类似于 TMS570LS1227AZWTQQ1。

第二个选项是 Hercules TMS570LS12x LaunchPad 开发套件(LAUNCHXL2-TMS57012)。  在相应的网页中、LAUNCHXL2-TMS57012正面图像中的类型号为 TMS5701224BPGEQQ1。

您能告诉我哪款评估板是正确的吗?

此致

Datïan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用需要哪些外设? TMS570LS12x 的 PGE 封装(144引脚)是否具有您想要使用的所有外设?

    如果 PGE 封装满足您的要求、我建议 使用 LAUNCHXL2-TMS57012。 否则、请使用 TMDS570LS31HDK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢。 PGE 有的。 我将选择 LAUNCHXL2-TMS57012。

    此致

    Datïan μ A