This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2005515 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/876964/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

我正在处理 一个具有 CAN 接口的新项目。  因此、我尝试 使用 TM4C1294NCPDT Launchpad 亲自动手操作。  我使用了两个 Launchpad 并直接连接了两者的 PB0和 PB1 (不带任何收发器)。  我修改了 Tivaware 中的多 Rx 和多 TX 示例以配置 CAN1 (而不是 CAN0)。  但是、在使用 multii Rx 进行编程的 launchpad 中不会接收消息。

任何 IDE 都可能出现问题吗?  我们是否需要使用收发器和终端电阻器进行完整设置?

感谢你的帮助。

此致、

Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这不奏效。 您需要具有收发器才能使 CAN 网络正常工作。 对于短距离、您可以使用二极管。 请参见下面的示例图。 如果您手头没有收发器、则可以尝试使用二极管。 请注意、MCU 的工作电压为3V、而不是示例图中所示的电压。 同样、这是用于短距离和基准评估、在我看来、这并不是真正需要收发器的网络的理想选择。 最终、您需要使用收发器来设置 CAN 网络。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的澄清。