This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:SPI 从模式

Guru**** 2530530 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193309/ek-tm4c1294xl-spi-slave-mode

器件型号:EK-TM4C1294XL

我需要将 EK-TM4C1294XL 用作 SPI 从设备(SSI2端口)。 来自主器件的数据以1MHz 的频率传入一个包含8个16字节(总共128位)寄存器的数据包。 新 CS 之间的时间很短、数据会连续传输。
如何才能在 EK-TM4C1294XL 上获取此数据并将其正确解析到寄存器中?
我想在 TI-RTOS 中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果 您正在快速接收数据、则 可以在中断模式下操作、在 RXFIFO 为半满或更多时会生成中断。 在 RX ISR 中、您可以并行处理传入的数据、而更多的数据来自主器件。

     我们没有一个纯粹的 SSI 从站示例。 我建议您参考 TI-RTOS SPI 环回示例作为起点、并 针对您的应用进行必要的更改。 此示例将使用 TI-RTOS SPI 驱动程序。  

    如果您想使用 TivaWare SPI 驱动程序、那么您也可以查看示例、例如 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用示例 SSI_MASTER_SLAVE_xfer。 我尝试10次以获得相同的序列、但每次我得到一个包含8个元素的新数组...

    void
    SSI2IntHandler(void)
    {
        uint32_t ui32Status;
    
        //
        // Read SSIMIS (SSI Masked Interrupt Status).
        //
        ui32Status = MAP_SSIIntStatus(SSI2_BASE, true);
    
        //
        // Clear the SSI interrupt.
        //
        MAP_SSIIntClear(SSI2_BASE, ui32Status);
    
        //
        // Turn off the RX FIFO interrupt.
        //
        MAP_SSIIntDisable(SSI2_BASE, SSI_RXFF);
    
        g_breceiveFlag = 1;
    }

    int t=0;
    
        while (t<10)
        {
            //
            // Wait until SSI1 receives the half-full interrupt on the RX FIFO.
            //
            while (g_breceiveFlag == 0);
    
            //
            // Display indication that the SSI0 is receiving data.
            //
            //
            // Receive 4 bytes of data.
            //
            for(ui32Index = 0; ui32Index < NUM_SSI_DATA; ui32Index++)
            {
                //
                // Receive the data using the "blocking" Get function.  This function
                // will wait until there is data in the receive FIFO before returning.
                //
                MAP_SSIDataGet(SSI2_BASE, &pui32DataRx[ui32Index]);
    
                //
                // Since we are using 16-bit data, mask off the MSB.
                //
                //pui32DataRx[ui32Index] &= 0xFFFF;
    
                //
                // Display the data that SSI0 received.
                //
                //UARTprintf("'%d' ", pui32DataRx[ui32Index]);
            }
    
    
            UARTprintf("\nSSI2 Received: '%d' \n", t);
            for(ui32Index = 0; ui32Index < NUM_SSI_DATA; ui32Index++)
            {
                pui32DataRx[ui32Index] &= 0xFFFF;
                //
                // Display the data that SSI0 received.
                //
                UARTprintf("'%d' ", pui32DataRx[ui32Index]);
            }
            UARTprintf("\n\nMaster-Slave Transfer Complete.\n");
    
    
            //
            // Display indication that the SSI1 is receiving data.
            //
            t++;
        }

    SSI2 Received: '1'
    '43250' '43251' '43252' '43253' '43254' '43255' '43256' '43249'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '2'
    '43253' '43254' '43255' '43256' '43249' '43250' '43251' '43252'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '3'
    '43249' '43250' '43251' '43252' '43253' '43254' '43255' '43256'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '4'
    '43252' '43253' '43254' '43255' '43256' '43249' '43250' '43251'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '5'
    '43256' '43249' '43250' '43251' '43252' '43253' '43254' '43255'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '6'
    '43252' '43253' '43254' '43255' '43256' '43249' '43250' '43251'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '7'
    '43255' '43256' '43249' '43250' '43251' '43252' '43253' '43254'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '8'
    '43251' '43252' '43253' '43254' '43255' '43256' '43249' '43250'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    
    SSI2 Received: '9'
    '43254' '43255' '43256' '43249' '43250' '43251' '43252' '43253'
    
    Master-Slave Transfer Complete.
    

    主器件阵列:'43249'43250''43251''43252''43254'43254'43255''43256'

    波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为在下面的行之后、您需要 再次将 g_BreceiveFlag 重置为0。  

        while (g_BreceiveFlag = 0);

        G_breceiveFlag = 0;//添加此行

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它似乎可以与 TivaWare 配合使用、现在如何在 RTOS 中重复同样的操作。 如何处理 RTOS 中的 SSI_RXFF 中断并将其传输到 Hwi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关设置 Hwi 的详细信息、请转到本 TI-RTOS 实验课程培训中的第5节"使用 Hwi "。 第166页提供了为 Tiva MCU 设置 Hwi 的示例。  

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/TI_RTOS_Kernel_Workshop_Student_Guide_rev4.00.pdf

    下面是为 Timer2A 设置 Hwi 的示例。  

    //----------------------------------------
    // BIOS header files
    //----------------------------------------
    #include <xdc/std.h>  						//mandatory - have to include first, for BIOS types
    #include <ti/sysbios/BIOS.h> 				//mandatory - if you call APIs like BIOS_start()
    #include <xdc/runtime/Log.h>				//needed for any Log_info() call
    #include <xdc/cfg/global.h> 				//header file for statically defined objects/handles
    #include <xdc/runtime/System.h>
    #include <xdc/runtime/Error.h>
    #include <ti/sysbios/hal/Hwi.h>
    
    
    //------------------------------------------
    // TivaWare Header Files
    //------------------------------------------
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/timer.h"
    
    
    //----------------------------------------
    // Prototypes
    //----------------------------------------
    void hardware_init(void);
    void ledToggle(void);
    
    
    //---------------------------------------
    // Globals
    //---------------------------------------
    volatile int16_t i16ToggleCount = 0;
    
    
    //---------------------------------------------------------------------------
    // main()
    //---------------------------------------------------------------------------
    void main(void)
    {
    
        hardware_init();                         // init hardware via Xware
    
        Hwi_Params hwiParams;
        Hwi_Handle myHwi;
        Error_Block eb;
        /* Initialize error block and hwiParams to default values */
        Error_init(&eb);
        Hwi_Params_init(&hwiParams);
        hwiParams.enableInt = FALSE;
        myHwi = Hwi_create(39, (Hwi_FuncPtr)ledToggle, &hwiParams, &eb);
        if (myHwi == NULL) {
        System_abort("Hwi create failed");
        }
        Hwi_enableInterrupt(39);
    
    
       BIOS_start();
    
    }
    
    
    //---------------------------------------------------------------------------
    // hardware_init()
    //
    // inits GPIO pins for toggling the LED
    //---------------------------------------------------------------------------
    void hardware_init(void)
    {
    	uint32_t ui32Period;
    
    	//Set CPU Clock to 40MHz. 400MHz PLL/2 = 200 DIV 5 = 40MHz
    	SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_5|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_XTAL_16MHZ|SYSCTL_OSC_MAIN);
    
    	// ADD Tiva-C GPIO setup - enables port, sets pins 1-3 (RGB) pins for output
    	SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOF);
    	GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3);
    
    	// Turn on the LED
    	GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 4);
    
    	// Timer 2 setup code
    	SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER2);			// enable Timer 2 periph clks
    	TimerConfigure(TIMER2_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);		// cfg Timer 2 mode - periodic
    
    	ui32Period = (SysCtlClockGet() /2);						// period = CPU clk div 2 (500ms)
    	TimerLoadSet(TIMER2_BASE, TIMER_A, ui32Period);			// set Timer 2 period
    
    	TimerIntEnable(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);		// enables Timer 2 to interrupt CPU
    
    	TimerEnable(TIMER2_BASE, TIMER_A);						// enable Timer 2
    
    }
    
    
    //---------------------------------------------------------------------------
    // ledToggle()
    //
    // toggles LED on Tiva-C LaunchPad
    //---------------------------------------------------------------------------
    void ledToggle(void)
    {
        TimerIntClear(TIMER2_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);			// must clear timer flag FROM timer
    
    	// LED values - 2=RED, 4=BLUE, 8=GREEN
    	if(GPIOPinRead(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2))
    	{
    		GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_3, 0);
    	}
    	else
    	{
    		GPIOPinWrite(GPIO_PORTF_BASE, GPIO_PIN_2, 4);
    	}
    
    	i16ToggleCount += 1;									// keep track of #toggles
    
    	Log_info1("LED TOGGLED [%u] TIMES",i16ToggleCount);		// send toggle count to UIA
    
    }