This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:将10/100 phy 与 CPSW MAC 端口2配合使用

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192229/am2634-using-10-100-phy-with-cpsw-mac-port-2

器件型号:AM2634
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigDP83826E

您好!

我想使用 CPSW 将10/100以太网 phy DP83826E 与 MAC 端口2搭配使用、但我无法找到将其集成到 SysConfig 中的方法。

如何使用 CPSW 在 MAC 端口2上添加 DP83826E?

我使用的是 MCU_PLUS_SDK_am263x_08_05_00_24、ti-cgt-armlvm_2.1.2.LTS。

谢谢

Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、

     您尝试使用哪个示例?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    我使用的是 enet_lwip_cpsw_am263x-cc_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例项目。

    谢谢

    Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、

    您能告诉 我您为什么要使用 dp83826吗?

    我想澄清一下、dp82826适用于  实时工业以太网应用。 但您仍然可以将其用于常规以太网应用。

    您能否澄清一下无法集成意味着什么?

    如果只想使用 Mac 端口1、请执行 syscfg 并执行以下操作:

    选择"Mac port config"->"Disable Mac port 1"、在本例中、您应该能够使用 Mac 端口2 dp83826。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在第一张图片中、您分享了、根据我的理解、phy DP83826E 与 ICSS 相连、而不是与 CPSW 相连。

    在我们的定制硬件中、我们计划将 DP83826E 与 CPSW 配合使用、将 DP83869HMRGZT (PROC110E2 (001)_SCH 评估板中的 U52)替换为 DP83826E。

    1.我们能否用 DP83826E 代替 DP83869HMRGZT (评估板上的 U52)?

    2.在 SysConfig 中是否有任何方法选择 phy 驱动程序-> Enet (CPSW)?

    谢谢

    Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我明天回来、在此提供更多详细信息。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、

    我想纠正自己的问题、DP83826仅连接到 ICSS 而不连接到 CPSW。 因此、您不能将此 phy 与 am263 cc 中的 CPSW 一起使用。

    要使用 dp83826、您需要获取用于 ENET 接口的 phy 驱动程序。 (这不是 SDK 产品的一部分、您必须从 phy 团队确认这一点)。 当前 phy 驱动程序将不起作用。

    此外、此 phy 不支持 RGMII 模式、您可以使用具有 CPSW 的 RMII 模式、但不能达到1Gbps、因为此 phy 最多仅支持100Mbps

    (笑声)

    您能告诉我您打算使用此 phy 的原因吗?

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nilabh、您好
    
    、很高兴直接联系 PHY 团队以确认 SDK 中的驱动程序支持。 请安排一下吗?
    
    已了解在 TI AM2634 controlCARD 上无法实现这一点。
    
    应该注意的是、在 sprcak1A 中的 PROC110E2 (001)_SCH.pdf 的第3页 RevE2中、PHY 连接的图不正确。 错误地显示 DP83826E 连接到 PRU0 ICSSM RGMII/MII、CPSW RGMII2/MII2。 非常有趣的是、这是我们希望连接 PHY 的方式。
    
    为了阐明我们的设计:
    
    这是定制硬件设计。
    2. 1Gbps 不是必需的,而且对于本设计来说太贵。 只需要10/100。
    将使用 RMII
    PRU0 ICSSM RGMII/MII、CPSW RGMII2/MII2将连接到 PHY DP83826E。 单 RJ45。
    5.使用外部硬件和内部引脚多路复用,我们将在 CPSW 和 PRU 之间进行切换,以获得不同的客户软件映像。
    6.DP83826E 似乎在 SDK 中受支持、因此选择它是为了便于开发。
    DP83826E 支持 PRU (工业)和 CPSW (正常以太网)、因此非常适合我们。
    
    谢谢、
    Baljeet 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baljeet、

    [引用 userid="524176" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192229/am2634-using-10-100-phy-with-cpsw-mac-port-2/4500546 #4500546"]最好直接联系 PHY 团队以确认 SDK 中的驱动程序支持。 请安排此项吗?

    为此、请在 TI PHY 论坛中发布查询。

    我现在知道 DP83826适合您的要求

    RevE2现已更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nilabh、

    是否有任何方法可以使用 CPSW 在 MAC 端口2上集成自定义 PHY? 如果没有、该功能是否会在 SDK 的未来版本中提供?

    谢谢

    Baljeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524176" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192229/am2634-using-10-100-phy-with-cpsw-mac-port-2/4503838 #4503838"]是否有任何方法可以使用 CPSW 在 MAC 端口2上集成自定义 PHY? 如果没有、该功能是否会在 SDK 的未来版本中提供?

    是的、您可以集成该功能已可用。  

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/latest/exports/docs/api_guide_am243x/enet_migration_guide_top.html#ExternalPhyManagement

    请找到所附链接