我为 EK-TM4C1294XL 电路板编译了其中一个 TivaWare_C_Series-2.2.0.295电路板示例。 示例为:enet_tcpecho_server。 它作为服务器运行良好、但当我尝试添加代码以使用 TIMER0时、我无法使用 timers 文件夹中的 TivaWare 示例代码。 当我将 TIMER0中断的优先级降低到0xE0、但我从未 遇到 TIMER0 ISR 的断点时、enet_tcp_server 应用程序工作正常。 我正在将 TIMER0配置为以400Hz 的频率运行。
使用 lwIP 和 TIMER0有什么特别之处吗?
感谢你的所有帮助。
豪尔赫