This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:Eclipse 安装后问题

Guru**** 2611385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195357/tm4c1294ncpdt-eclipse-post-install-issue

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好

我有新的笔记本电脑(窗口11、 安装 STM-IDE/Cube 时不会出现问题)并安装了 CCS12.2以继续工作、但更新后、我会以附加日志的形式收到各种错误。

安装 DevStyle 深色主题时也遇到困难,如下所示。 自2017年以来一直是这种问题

无法完成安装、因为找不到一个或多个必需项目。
正在安装的软件:DevStyle (包括最暗的深色主题) 1.11.0.202206271604 (com.genuitec.eclipse.theming.core.feature.feature.group 1.11.0.202206271604)
缺少要求:WebClipse UDM 13.0.202206271604 (com.genitec.eclipse.monitor 13.0.202206271604)需要‘java.package;org.apache.commons.lang3 3.1.0’,但找不到
无法满足依赖项:
出发地:EditorMinimap 1.11.0.202206271604 (com.genuitec.eclipse.inlinesearch 1.11.0.202206271604)
更改为:OSGI.bundle;com.geniteclipse.monitor 0.0.0.0
无法满足依赖项:
出发地:DevStyle (包括最暗的深色主题) 1.11.0.202206271604 (com.genuitec.eclipse.theming.core.feature.feature.group 1.11.0.202206271604)
更改为:org.eclipse.equinox.p2.iu;com.genuitec.eclipse.inlinesearch [1.11.0.202206271604.1.11.0.202206271604]

 下面是 CCS12日志

e2e.ti.com/.../CCS12_5F00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导出的日志似乎不完整,我稍后重试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="552401" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195357/tm4c1294ncpdt-eclipse-post-install-issue。]我有新的笔记本电脑(窗口11、 安装 STM-IDE/Cube 时不会出现问题)、并安装了 CCS12.2以继续工作、但更新后、我会在附加日志中收到各种错误。

    在安装后首次尝试启动 CCS 后、您是否立即开始收到错误?  

    请提供完整的登录信息 /.metadata/.log

    [引用 userid="552401" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195357/tm4c1294ncpdt-eclipse-post-install-issue 上的内容]我在安装 DevStyle Dark Theme 时也遇到了困难,如下所示。 自2017年以来一直是这种问题 [/报价]

    CCS 中似乎缺少几个导致 不兼容的依赖项。  您是否曾尝试过 CCS 暗色主题、但发现它不令人满意?

    谢谢

    Ki