This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDCtools 3.32.2.25

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195331/tm4c1294ncpdt-xdctools-3-32-2-25

器件型号:TM4C1294NCPDT

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/958853/ccs-tm4c1294kcpdt-xdctools_3_61_02_27_core-vs-xdctools_3_32_02_25_core/3543667#3543667

我已转到新笔记本电脑:  

我需要下载 XDCtools 3.32.2.25、可以向我发送链接...

在 XDCTools 列表中缺少它。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以从 http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/下载。 对于 TM4C MCU、请仅使用版本3.32。 请勿使用任何更高版本、因为存在一些兼容性问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、但从 TI 网站上上次使用的列表中看不到 TI XDCtools 3.32.2.25。 它从列表中消失了。 我知道我不能将高于3.32的器件用于 TM4C。 这就是我报告这种情况的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

     我一直只使用3.32.0.06来实现 Tiva。 我不知道3.32.2.25。 我想您对该版本没有任何问题? 我需要将您的帖子转发给我们的 CCS 工具链专家、以了解您所需的版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的、去年我使用此版本大约2-3年了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在旧笔记本电脑中有解压缩的文件夹、我不确定安装是如何工作的、但它只是解压缩文件并转储到 C/TI/某个文件夹中、或者它所做的不仅仅是这样(例如注册表添加等)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="552401" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195331/tm4c1294ncpdt-xdctools-3-32-2-25/4505507 #4505507"]我不确定安装是如何工作的,但它只是解压缩文件并转储到 C/TI/的某个文件夹中,还是不仅仅如此(例如注册表添加项等)。  [/报价]

    解压 xdctools 的 zip 文件后、您需要让 CCS "发现"它。 请参阅以下文档的"产品发现"部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AO8DVCZhl0Kt5-yIAVmyvQ__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki