This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:版本:6.1.0.2829

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933880/uniflash-version-6-1-0-2829

器件型号:UNIFLASH

在 Windows 10计算机上启动 Uniflash 工具后、"新建配置选择您的设备"选项卡会打开一个报告"加载设备列表"的窗口。 此窗口永远不会清除。

该工具允许用户在"从现有目标配置文件创建会话"选项卡上选择配置文件、但"开始"按钮不会启动会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    "加载设备列表"是一个下拉列表、一旦从列表中选择了设备、该列表就会消失。 然后可以访问"Start (开始)"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     15分钟后,下拉列表永远不会消失。 该工具、我的公司病毒防护软件块是否使用了一些底层端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尝试使用 Uniflash 访问的器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tms570lc43xx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的测试没有任何问题。 我尝试了 Uniflash 6.1-02829。 点击"TMS570LC43x"器件时、 器件列表消失、仿真器列表出现。

    选择现有配置文件也没有问题。