This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L940:闪存 ROM 和 LCD 接口

Guru**** 2665945 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/935988/rm48l940-flash-rom-and-lcd-interface

器件型号:RM48L940

我们计划 在设计中使用 RM48L940 Hercules 处理器。 根据数据表、"外部存储器接口(EMIF)提供片外扩展功能、能够连接到同步 DRAM (SDRAM)器件、异步存储器、外设或 FPGA 器件。"

  1. 异步存储器是什么意思?
  2. EMIF 是否也包括闪存 ROM 或仅包括异步 RAM?
  3. EMIF 是否支持 LCD 接口?
  4. 是否有任何您使用过闪存 ROM 或 LCD 与 RM48L940 Hercules 处理器连接的设计?

--

此致

Abhijit Pethkar

Abhi@Peth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     同步存储器使用 EMIF CLK 来协调存储器访问、但异步存储器不使用 EMIF CLK。  

    2.是的、EMIF 支持异步 SRAM、NOR 闪存、NAND 闪存等

    EMIF 可用于连接某种 LCD。  

    很抱歉、我没有 EMIF + LCD 的示例。 如果您使用 EMIF 连接 NOR 闪存、我们可以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们现在将 NOR 闪存(MT28EW01GABA1LJS)与微控制器(RM48L940)连接。 我从数据表中得知、每个芯片选择(CS2、CS3和 CS4)最多只能支持16MB 的异步存储器(在我们的情况下不支持闪存)。

    我可以使用此处理器访问大约1Gbit 的 NOR 闪存吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所知、每个 CS 支持的实际内存大小为16MB。 不支持1Gbit 或128GB。