This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网连接和引导加载程序

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/935418/tm4c1294kcpdt-ethernet-connection-and-bootloaders

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

你(们)好

我正在尝试使用此器件构建应用程序、并将其用作远程 I/O

这应通过以太网进行控制、包括远程固件升级等

与器件的连接必须在某种程度上安全(使用证书或其他解决方案)

那么、我的问题是:是否有类似的东西可以重复使用?

或者、我可以通过一些不同的示例来在短时间内启动和运行项目?

很好的示例或现有项目

谢谢你

此致

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     [报价用户="John Melin"]这应通过以太网进行控制,包括远程固件升级等[/报价]

    我们有以太网引导加载程序示例。 请参阅下面 TivaWare 库中的 BOOT_EMAC_FLASH (引导加载程序)和 BOOT_DEMO_EMAC_FLASH (固件应用)示例 /examples/boards/ek-tm4c1294xl. 引导加载程序用户指南可在下找到  /docs

    [引用用户="John Melin"]

    与器件的连接必须在某种程度上安全(使用证书或其他解决方案)

    那么、我的问题是:是否有类似的东西可以重复使用?

    [/报价]

    我们的 TivaWare 库中没有这样的示例。 但是、WolfSSL 提供了 TM4C129的示例。 请访问以下链接。 请注意、这些示例随 TI-RTOS 和 TI 用于 TCP/IP 的 NDK 一起运行。  

    https://github.com/wolfSSL/wolfssl-examples/tree/master/tirtos_ccs_examples

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了 wolfSSL、但它受许可证限制。

    任何其他建议。

    我们需要的是通过 TCP/IP 与 TM4C 实现安全连接。

    可以升级其中的固件。

    发送/接收请求的可能性。

    听起来很简单、但足够复杂、不仅可以开始自行实施。

    有关这方面的任何详细信息都很好。

    谢谢你

    此致

    John  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

     您的公司在 GPL 许可证方面是否存在任何问题?  

     提供了 Wolfsll 的开源版本。  有关详细信息、请访问此链接。  以下 https://www.wolfssl.com/docs/wolfssl-manual/ch14/ 是开源许可证信息的摘录。

    如需下载、请访问 https://www.wolfssl.com/download/。 最新版本为4.5.0。

      

    另请检查 SSL 库的 mbedtls。  

    https://tls.mbed.org/