我的 CAN 总线在 TM4C129XNCZAD (15个份额/位、TSeg1、TSeg2、SJW = 13、1、 1 (寄存器值+1))和一个单端(TXSPG、RXSPG)的 SN65HVD230DR 以及一个 LM3S2793 (10个份额/位、TSeg1、TSeg2、SJW = 8、1、 1 (寄存器值+1))和另一端(TXTCU、RXTCU)的 SN65HVD230DR。 我正在监控 RX 和 TX 引脚、因此我不加载总线。 这是一条长总线;我发现500ns 和600ns 总环路延迟(从 Tx 到 Rx)也存在同样的问题。
下面是显示错误的消息、然后在下一次尝试时成功传输:
这是第一个数据包末尾的缩放:
TXSPG 的 CRC 定界符的末尾非常接近屏幕中心。 就在屏幕中间、TXTCU 用一个 ACK 进行响应、该 ACK 在沿传输线路向下行驶后被 RXSPG 检测到、然后 TXSPG 在同一位时间内抛出活动错误。 为什么?
根据博世标准,我看到以下内容:
这是一个位时间太早、不能成为 Ack 错误(标志从下一位开始、而不是在 Ack 时隙期间)。
这两个位太早、不能成为 CRC 错误(标志从 Ack 分界符后面的位开始)
在仲裁和 Ack 期间、位错误有一个例外、因此它不是这样。
CRC 中的先前位为0b10110110 (0xd6)、因此它不是填充错误。
这只会导致格式错误(SOF、EOF、ACK 定界符和 CRC 定界符、符合 sloa101b.pdf)。 SOF 之前有很多位、ACK 和 EOF 仍在未来、因此时序使其看起来像是 CRC 形式错误、但我看不到它。
我缺少什么?