This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:CRC 模块

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/935749/rm57l843-crc-module

器件型号:RM57L843

您好!

我想在 Hercules RM57L843中使用 CRC 引擎、请告诉我 、由于 PSA 是64位基元多项式、它可以用于8位 CRC、16位 CRC 和32位计算、

如果可能、请告诉我如何操作、因为我想将其用于通信

谢谢你

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vikas、

    CRC 控制器支持对 PSA 签名寄存器进行双字、字、半字和字节访问。 在非双字写入访问期间,所有未写入的字节通道在压缩前都用零填充。 请注意、PSA 扇区签名寄存器和 CRC 值寄存器之间的比较始终为64位、因为压缩值始终以64位表示。