This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:PWM 容差

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/935272/rm57l843-pwm-tolerance

器件型号:RM57L843

您好!

根据下表、所需频率为460KHz、计算得出的频率为460.1226KHz  

什么是/如何计算 PWM 计算频率的容差以及影响该频率的因素(温度除外)。

所需频率 460 kHz
公式
PWM 频率= TBCLK /(TBPRD+1)
TBCLK = VCLK3/(HSPCLKDIV*CLKDIV)
秒 pH 时钟 VCLK3. 150 MHz
高速时钟 div HSPCLKDIV 1
时钟单位 CLKDIV 1
时基周期 TBPRD 325
时基时钟 TBCLK 150000000
PWM 频率 PWM fr 460122.6994 Hz
460.1226994 kHz
结果 TBPRD PWM fr
325 460.1226 0.1226. +

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该输出频率非常稳定、仅会受到 PLL 输出频率中随机周期抖动的影响(平均值为零)、前提是您没有在 PLL 输出频率中启用有意的频率调制。