This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:具有 J-TRACE 的 Etrace 引脚大小

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/934526/tms570ls3137-etrace-pin-size-with-j-trace

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好、先生、

我对 TMS570LS3137上的示踪剂引脚编号有疑问 、ETM 模块上大约有35个引脚。 在这方面、Segger J-Trace 仅用于4 ETRACEDATA。  

1.为什么 TMS570LS 上有如此多的 ETRACEDATA。

2.在 TMS570LS 上获得真正跟踪所需的引脚数。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS570器件上 ETM 数据端口的最大宽度为32位。 XDS560V2 Pro 示踪剂可支持高达32位的端口宽度、端口大小可配置。 您可以使用4位、8位、12位... 32位。  

    SEGGER J-TRACE 调试器仅支持1、2、4位的端口宽度。 默认值为4位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,这些端口大小之间的区别是什么? 如果我们使用 SEGGER j-trace、则追踪是否存在任何技术问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    ETM 跟踪的最大特性之一是它是非侵入式的、这意味着在内核中跟踪指令不会影响代码执行。 端口大小不会影响代码执行。 支持更大端口尺寸的调试器具有更好的跟踪性能。 使用32条 ETM 数据总线中的4条来跟踪数据没有技术问题。