This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:控制器中存在引导模式

Guru**** 2481065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933371/tms570lc4357-boot-modes-present-in-the-controller

器件型号:TMS570LC4357

您好!  

我在查看 TMS570LC4357控制器的数据表和用户手册。 我找不到有关引导模式及其工作情况的详细信息。   

我看到 了 https://www.ti.com/lit/an/spna106d/spna106d.pdf 文档、其中介绍 了初始化、但没有介绍引导过程。

我还阅读了维客"https://processors.wiki.ti.com/index.php/TMS570_Hercules_MCU_Bootloader"。 它介绍了已经存在的引导加载程序的构建。

我正在寻找类似 的产品(适用于 TMS320xx5416处理器) https://www.ti.com/lit/an/spra602f/spra602f.pdf?ts=1597911104691&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F。  

谢谢、此致、  

Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    Hercules 器件仅支持从闪存引导。 它没有 ROM 引导加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王、  

    这意味着、当我首次加载代码时(即、当我有一个新的微控制器时)、我必须与我一起设置 CCS Studio (或支持的 IDE)和仿真器。

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、  

    Aravind

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    是的、您回答正确。 需要 JTAG 仿真器将第一个程序加载到 MCU 闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢王。

    此致、  

    Aravind