主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 的是 TMS570LS1224 微控制器、需要通过 SCI 模块发送不同类型的数据包。我的问题是如何指定要用于代码特定部分的数据包?
此外、如何在 halcogen 中生成具有不同长度和数据类型的不同数据包?
是否存在 SPI 模块之类的规格:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 的是 TMS570LS1224 微控制器、需要通过 SCI 模块发送不同类型的数据包。我的问题是如何指定要用于代码特定部分的数据包?
此外、如何在 halcogen 中生成具有不同长度和数据类型的不同数据包?
是否存在 SPI 模块之类的规格:
您好 QJ、
我的问题是、在 HALCoGen 的 SPI 模块示例中、有如下规范:
spiDAT1_t 数据通信 fig1_t;
dataconfig1_t.CS_hold = false;
dataconfig1_t.WDEL = true;
dataconfig1_t.DFSEL = SPI_FMT_0;
dataconfig1_t.CSNR = 0xFE;
但是在 sci 示例中、此段是 ommited 的。为什么?这不是不必要的?
我的问题可能看起来很愚蠢、但我不熟悉 CCS 编程。