This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在监控模式下触发软件断点时出现问题。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/932656/tms570lc4357-problem-with-software-breakpoint-triggering-in-monitor-mode

器件型号:TMS570LC4357

大家好、我们在项目开发期间遇到了硬件断点触发问题。 请查看以下代码以设置和重置断点:

void enableBreakpoint (void)

  extern unsigned int startBkpt;

  memory_Mapped_debug_regs * regs = get_debug_regs ();

  disable_interrupts_();

  /*解锁 DBGLAR。 *
  REGS->LOCKACCESS = 0xC5ACCE55;

  /*启用监视器模式。 *
  regs->DBGDSCR.bits.monitor_mode = 1;

  /*禁用正在设置的断点。 *
  regs->DBGBCR[5]。all = 0;

  asm volatile (" DSB\n");
  asm volatile (" dm\n");
  asm volatile (" isb\n");

  /* startFlush();*/

  regs->DBGBVR[5]。all =((unsigned long)&startBkpt)& 0xFFFFFFFC;
  regs->DBGBCR[5]。all = 7 |(0xF << 5);

  asm volatile (" DSB\n");
  asm volatile (" dm\n");
  asm volatile (" isb\n");

  /* startFlush();*/

  asm volatile ("startBkpt:\n");
  asm volatile (" nop\n");

  _enable_interrupts_();

void disableBreakpoint (void)(空)

  memory_Mapped_debug_regs * regs = get_debug_regs ();

  disable_interrupts_();

  /*禁用断点。 *
  regs->DBGBCR[5]。all = 0;

  /*清除 DBGBVR 寄存器。 *
  regs->DBGBVR[5]。all = 0;

  asm volatile (" DSB\n");
  asm volatile (" dm\n");
  asm volatile (" isb\n");

  /* startFlush();*/

  _enable_interrupts_();

memory_Mapped_debug_regs * get_debug_regs (空)

  uint32T addr =_read_debug_DBGDRAR_()& 0xFFFFFFF0;

  ADDR +=_READ_DEBUG_DBGDSR_()& 0xFFFFFFF0;


  返回((memory_Mapped_debug_regs *) addr);

 

.def _read_debug_DBGDRAR_

asmfunc

_read_debug_DBGDRAR_

  MRC P14、#0、r0、c1、c0、 0

  BX LR

endasmfunc

.def _read_debug_DBGDSAR_

asmfunc

_read_debug_DBGDSAR_

  MRC P14、#0、r0、c2、c0、 0

  BX LR

endasmfunc


问题是即使设置了断点、也不会始终触发预取中止异常。 它看起来与可执行映像中的代码填充有关。 我发现了一些非常奇怪的解决方法、它暂时解决了这个问题、但我真的不明白它为什么起作用。

权变措施是为 enableBreakpoint 和 disableBreakpoint 创建单独的段、然后将它们与填充到32个字节对齐。 还必须创建附加函数:

extern void startFlush void;

空闪函数(空)

  asm volatile (" nop\n");
  asm volatile (" nop\n");
  asm volatile (" nop\n");
  asm volatile ("startFlush:\n");
  asm volatile (" nop\n");

现在、必须在 enableBreakpoint 和 disableBreakpoint 函数中调用 startFlush (只具有在汇编中的 flushFunction 中创建的一条 nop 指令的函数)、就在 ISB 指令之后(在上面的代码中将其注释掉)。 真正奇怪的是 startFlush 函数必须与32个字节加上偏移量0xC 对齐。 这就是需要一个 FlushFunction 包装程序的原因(它被放置在单独的段中、并且还与32个字节的填充对齐。 flushFunction 中的前三个 nop 指令用于为 startFlush 创建0xC 偏移)。

未启用高速缓存。

也许有人遇到类似的问题并知道解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否还可以粘贴源代码、在这里尝试设置断点并期望预取中止异常? 是否启用 CPU 对异常中止的响应? 在 启用监视器模式之前、是否还可以清除 DBGDSCR 中的"暂停模式"使能位?