This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:功能安全系统的功耗是多少?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/934033/tms570ls1224-what-s-the-power-consumption-for-functional-safety-system

器件型号:TMS570LS1224

您好!

客户使用"TMS570LS1224、TPS65381AQDAPRQ1、L9733XPTR"构建功能安全系统、他们发现总功耗很大、我们是否有任何功耗数据?  

他们已经使用了80%的软件和硬件资源。

谢谢!

此致、

元  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    室温下180MHz 时的最大 MCU 内核电流消耗为370mA。 运行 LBIST 或 PBIST 时、电流高达470mA。

    闪存电荷泵将花费高达55mA 的电流从一个组读取并对另一个闪存组进行编程。